This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:DSI86发送时有时会出现蓝屏

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684154/sn65dsi86-sometimes-got-blue-screen-in-dsi86-transmit

器件型号:SN65DSI86

尊敬的团队:

尊敬的 Thomas:

 我们得到比率(1/200)没有 DSI86屏幕。当粉末打开时  

我们的项目平台使用了 Qualcomm 810和  DSI86、连接 到 Chrontel CH7515、1920x1920面板。

 如果我们有 PLL 解锁条件、我们将重置  DSI86、它会提高一点故障率、但仍然有相同的问题。

 我们发现出现错误时出现 ECC 错误、因此我们关闭一些寄存器

[2018年4月24日14:40:18日][5700] DSI86 timeout=7、  0x96=0x1、0xf8=0x1、0xF6=0x0

[2018年4月24日14:40:18日][5700] DSI86           0xf5=0x2、0xF0=0x0、0xF1=0x3、0xF2=0x0、0xF3=0x2

 什么情况下会出现 ECC 错误?

另外、 您是否有任何寄存器值建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    当 DSI86的输入端出现信号完整性问题时、将会发生 ECC 错误。 这可能是由多种原因引起的、我建议查看输入端的眼图。