This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002EVM:TUSB1002EVM

Guru**** 2877870 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/680906/tusb1002evm-tusb1002evm

主题中讨论的其他器件:TUSB1002EVM

产品编号:TUSB1002EVM

转接驱动器后无法看到 USB 3.0带宽速度。

大家好、我的设置是:

主机 PC --- >(USB A 至 USB B 电缆1.5米)------ >TUSB1002EVMRe-driver----- >(USB A 至 USB MicroB 电缆1.5米)---------- USB 3.0摄像头

我已经尝试了 USB 3.0

我 还尝试了 EQ 和 Config 的不同跳线配置

我几乎尝试过256种不同的跳线配置(J1、J2、J3、J4)、在 CFG1=R 和 CFG2=0时保持跳线设置恒定。 请参阅图0

   

但行为始终相同:传输速率不能超过48 Mb/s 检查参考图像图1 &如果我在没有中继器的情况下连接1.5米和3米长 usb3.0电缆、获得所需带宽速度、请检查参考图像图2。

主机 PC --- >(USB A 至 USB B 电缆1.5米)------ >TUSB1002EVMRe-driver----- >(USB A 至 USB MicroB 电缆1.5米)---------- USB 3.0摄像头

主机 PC --- >(USB A 至 USB MicroB 电缆3米)---------- USB 3.0摄像头

 

请注意,通过 USB 3.0窗口,设备可以连接到 SS 端口。(它已连接到 SS 端口)

因此、我不知道如何查看此转接驱动器后面的器件在3.0模式下成功工作。

提前感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damodaran

    与 USB3.0摄像头不同、您是否有 USB3.0拇指驱动器可直接插入 EVM 并验证吞吐量? 我要验证 EVM 是否首先正常工作。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复  

    我已经尝试连接带/不带转接驱动器板的 USB3.0硬盘(TUSB1002EVM)、两种情况下的传输速率均达到124Mb/s 、请参阅图1和2

    图1

    图2.

    如果我连接 USB3.0摄像头模块、则其带宽速度不足以取代450Mb/s、而带宽速度仅为48Mb/s、以 USB2.0速度工作。请参阅图1和2

    在连接转接驱动器模块的情况下、图1


    未连接转接驱动器模块的情况下图2

    我已经尝试使用两种不同的摄像头 模块、它的工作速度与使用转接驱动器板的 USB2.0相同。

    对于我们的应用、我们使用高速 USB3.0摄像头、因此请帮助使用 转接驱动器模块。

    谢谢、

    Damodaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Damodaran

    您是否有方法检查在 USB3.0上是否已成功枚举摄像机?  

    是否可以通过在 RX1P 和 RX1N 上放置220k 下拉电阻器来修改 EVM? 这将改变端接结构并查看它是否有助于在 USB3.0上枚举摄像机

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 它在 RX1P 和 RX1N 中添加220K 下拉电阻后工作。