主题中讨论的其他器件: TUSB9260
您好,您能不能 !您提供如何将数据表中的通信频率更改为1.5G 或3G?我们找不到它,因为现在我们遇到了上述问题、我们想更改通信频率以查看它是否有助于调试 ti,tks
(1)。 :在 SATA 芯片与 SSD 硬盘通信后、存在大量频谱杂散辐射、一些杂散将落在2.4G-WiFi 频段内、从而影响无线接收的灵敏度。
(2)咨询内容:
1.能否更改 SATA 芯片和 SSD 之间的通信频率、以避免2.4G 频带出现谐波杂散?
2.可以减小两个通信信号的振幅以减小杂散振幅吗?