This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981:TPS65981EVM + DP-EXPANSION-EVM 不稳定设置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, LM3489, TPS65981, CSD87501L, TPS6598X-CONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683966/tps65981-tps65981evm-dp-expansion-evm-unstable-settings

器件型号:TPS65981
主题中讨论的其他器件: LM3489CSD87501LTPS6598X-CONFIG

尊敬的 TI 团队:

回到我们一段时间前关于 TPS65981EVM 的问题、即不稳定行为的讨论。 一段时间后、我再次选择了 Type-C PD 项目、我注意到 LM3489的电流限制设置为低于1A 的电感器峰值。 考虑到纹波电流、负载电流限制将非常低(约500-600mA)、这会导致在寻找更高的需求时出现不稳定的行为。 我已将 Radj 更改为24K (大约2.8A 负载电流)、现在我可以为 Powerbook 充电。 总之、在提供20V 负载时、我们现在使用外部 FET 路径。

BTW、EVM 用户指南介绍了该板可为高达60W (20V/3A)的功率供电。 为什么无法使用外部路径 FET 提供高达100W 的功率?

谢谢、此致

Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    欢迎使用 e2e! TPS65981可以提供100W (20V/5A)功率、但必须确保选择具有较强 SOA 曲线的外部 FET。 此电流 EVM 具有可处理3A/20V、但不能处理5A/20V 的外部 FET。 因此、为什么 EVM 只能处理60W (FET 受限)。 较强的 FET 可以处理5A/20V 电压:-)

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis P. Alvarez:

    感谢您提供相关信息。
    我的 EVM 当前使用的是板载和 TI EVM BOM 中的 CSD87501L FET。 TPS65981数据表中建议使用20V/5A FET。

    第10.2.1章全功能 USB Type-C 和 PD 充电器应用

    您能对此进行澄清吗?

    此致

    Mario
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mario、

    很抱歉、让我澄清一下:我之前以为用户指南说这个 FET 可以处理20V/3A、但情况似乎不是这样。 该 FET 应该能够处理20V/5A 电流、但这一切取决于您的设计中的多个变量(环境温度、电路板布局、散热器等) 在特定应用中、应始终考虑这些计算以对 FET 的 SOA 曲线进行降额。

    话虽如此、您可以使用应用程序自定义工具(GUI)设置20V/5A PDO。 您可以在以下位置下载此工具(TPS6598x-config): http://www.ti.com/tool/tps6598x-config

    最后一点、即使拉电流板和灌电流板具有 20V/5A PD 协议功能、电流也将受到 Type-C 电缆的限制。 确保购买额定电流为5A 的 Type-C 有源或带电子标记的电缆。 否则,由于电缆的原因,PD 合同将限制为20V/3A :-)

    如果这回答了您的问题、请选择  "这已解决我的问题"