This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:电磁阀计数器 EMF 问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684171/tpl7407la-solenoid-counter-emf-question

器件型号:TPL7407LA

您好专家、

我的客户希望 在其电磁阀应用中使用 TPL7407LA、电磁阀规格为15V/1.5A。 他们想知道 TPL7407LA 是否可以解决计数器 EMF (峰值电压)。 我们是否可以使用数据表图8来说明它在 OUT 引脚上不会有大的尖峰? 或者、我们是否有电磁阀应用的测试结果?

请告诉我我是否需要提供任何东西、谢谢!!

此致、

Ann Lien  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    TPL7407LA 在器件的每个输出到 COM 电源之间具有一个集成反激二极管。 当关闭电感负载时、该二极管将限制峰值电流。 在15V 时、器件不应出现足够的电压尖峰以达到其30V 最大值并损坏器件。 另请注意、对于1.5A、需要并联多个通道。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius