This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:PCI2050B 和 PCI2050

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684087/pci2050b-pci2050b-and-pci2050

器件型号:PCI2050B

您好、E2E、

我代表客户发布。

我的任务是在我们的其中一款产品中将 PCI2050B 视为 PCI2050的替代产品。   

 

我已通读了"比较 PCI2050B 与 PCI2050"文档(SLAA199)、但我只是想得到一些澄清并提出一些问题。   

 

我认为我读出的主要区别是引脚125和引脚102、为了保持我们在总线上的33MHz 运行、我们需要在这些引脚上有一个下拉电阻器、对吗?   

 

是否可以将引脚153保持未连接状态?  (在我们的应用中未连接)。   

 

 我看到的另一件事是针对 P_VCCP 和 S_VCCP 的注释、建议在 Vcc 之前为它们加电:   

我们目前已将这些引脚全部连接到相同的3.3VDC。  这会是个问题吗?   

 

对于2050B 器件、您是否建议向 Vcc 引脚添加任何额外电容?   

 

数据表中是否存在任何其他不明显的问题?   

谢谢!

此致、

Russell

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Russel、

    以下是您的玉米饼的答案。

    我认为我读出的主要区别是引脚125和引脚102、为了保持我们在总线上的33MHz 运行、我们需要在这些引脚上有一个下拉电阻器、对吗?
    ->正确。

    是否可以将引脚153保持未连接状态? (在我们的应用中未连接)。
    ->可以

    我看到的另一件事是针对 P_VCCP 和 S_VCCP 的注释、建议在 Vcc 之前为它们加电:
    我们目前已将这些引脚全部连接到相同的3.3VDC。 这会是个问题吗?
    ->应该可以。

    对于2050B 器件、您是否建议向 Vcc 引脚添加任何额外电容?
    ->我认为您不需要额外的电容、因为您的运行频率仅为33 MHz。

    数据表中是否存在任何其他不明显的问题?
    我不知道有什么!

    此致、
    相位