This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSDB03GM

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684411/csdb03gm

您好、coleagues。

我正在尝试获取器件 CSDB03GM 的任何可用信息。 您是否能够帮助解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、  

     我找不到任何对 CSDB03GM 的引用;请告知此器件的内容。  我们的 CSD 系列器件是 FET、这是您想要的吗?  

    谢谢您、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    CSDB03GM 看起来像一个由 CICLON 半导体制造的射频 FET,当 TI 购买 CICLON Semiconductor 时,这些器件大约在9年前就已停产。 无法构建或测试更多这些器件。

    您正在寻找哪种类型的信息? 我可能能够找到旧的数据表、因此请就此单独向我发送电子邮件、但根据我掌握的信息、您显示的器件型号与我们拥有的器件型号不匹配。 最近的器件型号为 CSDC3GM、CSDB10GM、因此请仔细检查。