请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB953-Q1 您好!
我正在研究953/954对。
探测传感器和954之间的四个 MIPI CSI 数据通道中的任何一个将导致图像不良。
看起来缺少许多行数据、因此图像被按压或挤压到显示器顶部、在显示器底部留下一些黑色的行。
如果没有953/954对、探测传感器和 ISP 之间的 MIPI CSI 通道就没有问题。
954是否如此敏感? 有没有关于如何在不干扰数据路径的情况下测量信号的建议?
我使用的是 Tektronix MSO70404C 和 P7508探针。
谢谢!