This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683460/ds90ub948-q1-ds90ub948

器件型号:DS90UB948-Q1

   我们计划将 DS90UB948 解串器与附加的 JDI 显示屏 配合使用,

和 seriliser 作为 DS90UB929、

 

如下所示的去滤器 LVDS 配置:

 

1-     显示频率为55MHz,但去射器最大频率为48Mhz,是否有问题?

2-     串行器 DS90UB929是固定的,显示屏也是固定的,是否有任何解决方案可以使用任何其它解串器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    948是一款开式 LDI 解串器、最大 PCLK 频率为170MHz (双通道)和96MHz (单通道)。
    您可以在此处查看 FPD-Link IVI 器件产品系列:
    www.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Melina、

    1 - 显示频率为55MHz,但去射器最大频率为48Mhz,是否有问题?
    -->为什么去消毒器最大频率 是48MHz 吗? 不正确。

    2 - Seriliser DS90UB929是固定的,显示屏也是固定的,是否有任何解决方案可以使用任何其他除雾器?
    -->根据您的显示面板 I/f,TI 可以提供许多不同的差动。 用于显示面板应用的 I/f。


    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      根据我们的理解、96Mhz 适用于 单通道 FPD-Link 侧的输入侧最大时钟频率、

    但我们想知道,在 Open LDI 输出侧[显示侧]中,根据以下配置,数据表中提到48Mhz 是最大值,

    或者,您能否检查所连接的 LCD 是否支持 具有单通道输入的948设计器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 施俊强

      我们是否可以在  以下配置中使用55MHz 点频率显示,但为什么床单显示48Mhz 是以下配置的最大值[1通道 FPD III 输入2通道开路 LDI 输出]?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请检查您提到的"48MHz"图31中的块。 它受单通道 FPDLink 输入的限制。 如您所知、当单通道 FPD-Link 输入时、接收器数据速率最大为3.36Gbps、最大 PCLK 为96MHz。 在这种情况 下、双路 OLDI 输出的输出 LVDS 时钟最大为48MHz (单路 OLDI 输出为96MHz)。

    在您的应用中、请了解 PCLK 频率。 对于 UB947和 UB948、输入和输出 PCLK 是相同的!

    此致、

    Steven