This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:OE_N 和 DDC_EN 的转换时间

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682916/sn75dp139-transition-time-by-oe_n-and-ddc_en

器件型号:SN75DP139

你(们)好

 

我有一份 SN75DP139数据表(修订版2017年7月)。

 

 

问题1. 当 DDC_EN 将 DDC 缓冲区从启用更改为禁用时,转换时间是多少?

问题2. 当 DDC 缓冲区从禁用更改为启用 DDC_EN 时,转换时间是多少?

问题3. 当通过 OE_N 将主链路从启用更改为禁用时,转换时间是多少?

问题4. 主链路从禁用更改为启用 OE_N 时的转换时间是多少?

 

此致、

Chiba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在努力确定您要求的过渡时间。 您在什么应用中需要这些参数? 这些参数是否对您的应用至关重要?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    感谢您的回复和支持。

    应用是 PC 平台上的 DVI-I (数字和模拟) I/F。

     

    DDC_EN:

    我想通过 HPD 控制 DDC 缓冲器。

    当 HPD=高电平(连接了 DVI 监视器)时、DDC 缓冲器被启用

    当 HPD=低电平(DVI 显示器未连接)时,DDC 缓冲器被禁用

     

    OE_N:

    我想通过 HPD 控制主链路活动、以便在 DVI 监视器未连接时降低功耗。

    当 HPD =高电平(连接了 DVI 监视器)时、为正常模式。

    当 HPD=低电平(未连接 DVI 显示器)时、为省电 模式。

     

    此致、

    Chiba。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您希望器件在 HPD 为高电平时处于正常模式、而在 HPD 为低电平时处于节能模式、则必须对 OE_N 的 HPD 进行反相。

    我们不知道您请求的转换时间。 转换时间可能足够短、具体取决于 HPD 上的退出时间以及 HPD 变为高电平后主机开始发送信息的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复和支持。

    >如果您希望器件在 HPD 为高电平时处于正常模式,而在 HPD 为低电平时处于节能模式,则必须反转 OE_N 的 HPD。

    我明白了。

    >我们不知道您请求的转换时间。 转换时间可能足够短、具体取决于 HPD 上的退出时间以及 HPD 变为高电平后主机开始发送信息的时间。

    请参见下图。 这是我的问题。 我想知道 TD1、td2、td3和 TD4。

    e2e.ti.com/.../Timing.pdf

    此致、

    Chiba。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在实验室中测试器件后、TD1和 td3约为50us、而 td2和 TD4约为125us。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     

    感谢您的回复和信息。
    我明白了。
    我将关闭此项目。

    此致、
    Chiba。