偏执检查:
我想将'921 LVCMOS SER 连接到 EV2 EV76C560摄像头(DATA<>、PCLK 等)和具有 LVDS 输出的链接 III、以便将其连接到 LVDS 帧捕捉器。 这将用于开发和生产/校准/工厂
我还希望在实际生产单元中使用与 LVCMOS DES 相同的 SER。 '921 LVCMOS SER 针对 DES 提供了多种选择-似乎最适合我的需求。
所以:
摄像头 LVCMOS =>'921 SER => DES => LVDS => LVDS 帧捕捉器 (用于开发和工厂校准)
摄像头 LVCMOS =>'921 SER => DES => LVCMOS => FPGA (针对产品)
根据 DS90UB921 SER 数据表、这些 DES 应该能够很好地与'921:(LVDS)'924、'928Q、'940、'948; (LVCMOS) '926Q 配合使用。
问:这是否仍然是现实?
由于'926是唯一 的 DES LVCMOS 芯片、缺省情况下它赢得 LPCMOS DES。
(BTW、搜索'922被转发至'921)
问题:由于有关'922-Q1 DES 的帖子说应该使用'926Q 作为 DES、我假设'922已停产。 对吧?
由于有4个可行的 LVDS 芯片、选择标准是什么? 井:
'940 是两个通道-不需要同时使用两个通道-抑制
'948 是两个通道-不需要两者-拒绝
'924 96 MHz
'928Q 85MHz
但是、'921是85MHz -因此96MHz 芯片速度太快(实际上、握手应该受到最慢的限制、但额外的速度被浪费)。
所以-使用'928Q
问题:此分析是否正确?
问题:您是否计划停产'924或'928Q?
问:“921”有更好的选择吗?
所以:
摄像头 LVCMOS =>'921 SER =>'928Q DES => LVDS => LVDS 帧捕捉器 (用于开发和工厂校准)
摄像头 LVCMOS =>'921 SER =>'926Q DES => LVCMOS => FPGA (针对产品)
问题:这是可行的途径吗? (我假设是)
我将使用评估板。 我看到、慕斯和 DigiKey 的一些库存价格为415美元。 (我注意到您的价格是400美元。)
问题:如果两个都缺货、您还会有一些吗?
问:器件型号('926Q)末尾的"Q"是什么? 为什么/如何区别于'926?? 似乎是修订版本已更改的注释...
谢谢。。。 Bandit