This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:具有可变 I2C 接口电平与放大器的 TCA9548A;使用 I2C 进行复位

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684136/tca9548a-tca9548a-with-variable-i2c-interface-level-reset-using-i2c

器件型号:TCA9548A

1) 1)我 想确认每个通道 SD0-7/SC0-7是否可以在不同的模式下运行(即 SD0/SC0 @快速 kHz 正常100kHz)、或者速度是否与主器件的速度相关? 因此、如果 SDA/SCL 为400kHz、那么所有通道 SD0-7/SC0-7都将为400kHz?

2) 2)此外、我还看到过有关 Vpass 的上一篇文章。 似乎我有1.8V 的任何总线、那么我的 VCC 需要<=3V。 然而、SDA/SCL 可运行在 V_HIGH=0.7*VCC-6.0V 上。

这意味着我可以拥有

A) 1.8V 时的通道

b) VCC=2.5V

c) SDA/SCL=3.3V

我在这里错过了什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JP、

    1) 1)速度与主器件以及从器件能够支持的速度相关。 我们的器件支持400kHz 频率、因此主器件可以以该速度进行通信、而无需担心器件会损坏信号完整性。 如果您以400kHz 的频率运行、但从器件不能执行此操作、则在400kHz 通信期间、从器件不应连接到 I2C 总线。

    重申一下、所有通道都支持400kHz、但如果从站无法处理400kHz、则最好将其隔离(保持禁用通道)。

    2)我们的输入(SDA/SCL 引脚)具有5V 容差、因此如果 Vcc 为2.5V、SDA/SCL 为3.3V、则器件不会损坏。

    "此外、我还看到了有关 Vpass 的上一篇文章。 似乎我有1.8V 的任何总线、那么我的 VCC 需要<=3V。"

    正确的做法是,如果主通道的上拉电压满足 Vcc*70%的要求并满足图14中的要求(通过您提到的 FET),则器件应正常工作。

    从您提供的详细信息来看、我在这里看不到问题。

    "我错过了这里吗?"
    我不这么认为。

    我只能想到其他"明白":
    如果您是并联或串联开关,或使用非常强的上拉电阻器(低值电阻器),则可能需要注意一次打开的通道数,因为导通 FET 架构的设置是如何工作的。

    谢谢、
    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!