尊敬的 TI:
我想知道测试 条件和 " 同轴电缆供电电源噪声"的点 。
是否需要停止反向通道信号?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 TI:
我想知道测试 条件和 " 同轴电缆供电电源噪声"的点 。
是否需要停止反向通道信号?
尊敬的 TI:
感谢你的答复。 嗯、我想确认以下几点。
1.关于"这是在 DOUT+和 DOUT-之间进行差分测量的。" 。
对于差分测量,是否需要停止反向通道 信号 ?
2.我想它需要 DPOJET 来过滤频率,对吧?
3.我无法理解 “trise >100us”的含义,如何设置 DPOJET?
4.我在 CTP 中找到了"Test ID 5.9:Source–Power over Coax interference Noise Level"、
是否相同? 或不同于 数据表中的"同轴电缆供电电源噪声"?
Kobayashi-San、您好!
1、<35 mVp-p 规格是通过在 SER 侧的 PoC 滤波器之前注入噪声、使用差分探针在 DOUT+和 DOUT-两端进行测量(FC 和 BC 已禁用)得出的、 然后在最差情况下(最差 PVT 转角、最长电缆)运行链路、同时启用 FC 和 BC 以确保无差错运行。
可以使用 DPOJET、但不需要任何 DPOJET。 禁用 FC 和 BC 后、带宽为200-250MHz 的任何示波器差分探头都足够了。
3. CTP 建议测量接收 PoC 电压的稳压器输入电容器上的成像仪/PoC 干扰信号(由于30/60Hz 消隐周期)。 将干扰信号的振幅保持在0.5V 以下、干扰信号的上升时间保持在100us 以上(或压摆率低于5mV/us)将确保 DOUT+上的噪声小于35mV。
4、是相关的。 转换率大于5mV/us 时、开关输入端(在 CIN 上测量)的500mV 峰峰值噪声将由高通滤波器(由交流电容器和终端电阻器组成)衰减至低于 DOUT+引脚上35mV 的值。
此致、
Davor