This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:DS90UN914的器件标识

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683299/ds90ub914a-q1-device-marking-of-ds90un914

器件型号:DS90UB914A-Q1

你好

请告诉我有关器件标识的含义。

请参阅随附的文件并回答。

e2e.ti.com/.../Device-marking-DS90UB914ATRHSJQ1.pptx

此致

Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定 PG3指示什么、我需要在内部对此进行检查。
    您能否告诉我您为什么特别对此感兴趣、或者您的定点或变量含义是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我确认此标记为"固定"、不会改变。
    "P"是主要汇编站点代码、"G3"是 ECAT (环境类别)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的回答!

    我被清除了。

    请再次确认。

    "P"是指哪个组装地点?

    我的 DS90UB914标记为"UG3"。   我认为"U" 是指 总成站点 TI-Melaka、它是否正确?

    此致

    Yamane

    DS90UB914

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    幻灯片上的器件标识显示"P"、而不是"U"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../_7A637053D54ED869_.pptxplease见所附第2页

    此致

    Yamane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您说对的"P"不是实际的站点代码、它只是汇编站点部件标记中的一个关键字。
    “U”应该是马六甲。