主题中讨论的其他器件: TPS65983B、 TPS65981、 TPS65981EVM
您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
我们设计了 TPS65983B、但我们知道983B 仅用于 Intel 参考原理图、因此我们将在下一个原理图版本中使用 TPS65982。
我们的应用是使用 TypeC DP 信号打开监视器
我们在原理图上犯了错误。 我们将 TPS65983B SPI 引脚连接到 GND。
我们无法刻录任何会影响983B 无法在 M/B 上工作的内容
由于这是紧急情况和布局问题、我们无法切断这些引脚的连接。
我们手头上有 TPS65982 EVM、因此有什么想法让我们的电路板正常工作?
例如、使用 I2C 接口在调试模式下通过 BIOS 添加命令? 还是使用 TPS65982 EVM 从板上跳转?
欢迎提出任何问题和建议。
顺便说一下、除了 SPI 错误、您能否帮助再次确认我们的原理图?
软提醒、现在我们的电路板是 TPS65983B、我们只需使用 Type C DP 打开此版本的监视器。 我们将按照您的建议在下一个原理图版本中使用 TPS65982。
原理图: