This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306 VLout 值?

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684112/pca9306-pca9306-vlout-value

器件型号:PCA9306

您好!

我正在尝试找到发光时引脚输出电压的最大值。 数据表未具体显示它。  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Mary、

    器件的 Ron 非常低、您基本上可以将其视为短路、因此、例如、如果一侧在0.2V 下拉低、另一侧也会看到0.2V。

    请记住、该器件是电压转换器、而不是缓冲器、因此它不需要缓冲电容、也不需要缓冲器通常使用的电压偏移(一侧的典型电压为0.5V)。

    谢谢、
    -Bobby