This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:应用电路

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684038/tps65982-application-circuit

器件型号:TPS65982

客户正在为我们的 UFP 接收器应用寻找 USB Type-CTm和 USB PD 控制器电源开关和高速多路复用器。 它们的单元仅在 UFP 灌电流模式下工作、此时它从 DFP 端口消耗功率。

 根据我们的理解、DFP 端口将首先提供5V 电压。 稍后在使用协商(在 CC1和 CC2线路上)时、该电压可切换至5/12/15或20V。

 在查看 TI 网站时、我找到了以下器件:

 http://www.ti.com/product/TPS65982

 这可以在 DFP 或 UFP 模式下使用。 数据表中包含适用于 DFP 端口的应用电路。

  1. 您能否帮助为此器件提供任何 UFP 应用电路?
  2. 此外、您能否为我们的设计推荐任何其他合适的器件以及应用电路?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    首先、让我对 VBUS 上的电压进行一些修改。

    一开始、VBUS 上没有电压。 当灌电流连接到拉电流时, 将提供5V 电压。 然后拉电流和灌电流将在 CC1或 CC2线路上协商、最终标准电压将为5V/9V/15V/20V。

     TPS65982 uesd 的电路设计可以与 DFP、DRP 或 UFP 相同  ,您可以参阅 TPS65982EVM。 可通过 TPS6598x 配置工具将其配置为 DFP/DRP/UFP 、该工具可从 TI 网站下载。 对于作为接收器的应用、您可以配置为下图。

    此外、需要 FTDI 板来配置 TPS65982EVM、并且该板未集成在 TPS65982EVM 板中、因此我们建议 您使用 TPS65981EVM 、它具有5V/9V/15V/20V 输出电压并集成了 FTDI 板、可满足您的应用需求。

    我希望这有助于回答您的问题、请选择"已解决我的问题"   

     

     此致、

    Hao