This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:与 DP86320相似?

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/684080/dp83630-similarity-to-dp86320

器件型号:DP83630
主题中讨论的其他器件:DP83620

大家好、

我计划将 DP83620以太网 PHY IC 用于嵌入式应用、作为 AM79C874 IC 的替代产品。
为了测试 DP83620的功能、TI 提供了一个 EVK 套件。
DP83630的另一个套件在功能和 EVK 电路板设计方面看起来是相同的(更具功能性)、我还比较了可用的原理图、我发现唯一的区别是620中的某些引脚是保留的、630中的某些引脚用作 GPIO。

我在这里的问题是、我是否可以订购 DP83630的 EVK 套件以测试功能、然后在设计中使用 DP83620 IC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ajayt、

    DP83630是 DP83620功能的超集。 您可以使用 DP83630 EVK、然后转换到 DP83620 IC。

    DP83620不提供 DP83630所具有的 IEEE 1588 PTP 功能。 请记住这一点。 否则、这些器件是引脚2引脚兼容的。

    此致、