This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:无法识别 usb3.0。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544, SN65LVPE512, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683712/tusb544-unable-to-identify-usb3-0

器件型号:TUSB544
主题中讨论的其他器件: SN65LVPE512TUSB522P

大家好!我使用这个 TUSB544I IC 作为 USB3.0转接驱动器来实现两个 USB3.0的转接驱动器功能、并连接特定线路。

测试方法:使用 OK USB3.0 USB 驱动器(在戴尔台式机上正常工作)、无法识别 USB 闪存盘;使用 USB2.0 USB 闪存驱动器捕获 USB 闪存驱动器。

配置:I2C_EN/DIR1-NAME/DIR0/CTL1/CTL0/FLIP = 011110。

请帮助分析、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Smith、

    对于您发布的内容、TUSB544似乎位于该应用的源端、这是正确的吗? 如果是这样、您需要使用稍微不同的配置、即数据表表表表2中的单端口 USB 3.1 + 2通道自定义交替模式-无翻转"。 您是否仅将原理图中的两个下行 USB 端口用于 USB 流量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Smith、

    为了补充 Malik 的答复、TUSB544旨在与 Type-C 应用配合使用、因此该器件一次只能启用一个 USB 端口、以支持 Type-C 中的连接器翻转功能  如前所述、在该应用中使用不同的模式将启用 USB、但仅在一个端口上启用 USB (由翻转输入引脚决定)。  您的应用程序似乎使用两个 Type-A 端口、最适合您的应用的器件是 TUSB522P 或 SN65LVPE512。  每个端口都需要一个转接驱动器。

    此致、

    Undrea