This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:序列的初始代码

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683673/sn65dsi85-initial-code-for-the-sequence

器件型号:SN65DSI85

您好!

我能否获取 SN65DSI85 IC 的初始化示例代码?

谢谢

Ranga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rangarajan、

    我们可以提供在 Linux 中用于 OMAP 配置 DSI8x 的示例代码。 该代码执行 SN65DSI8x 的初始化序列并配置器件寄存器。 这只是一个示例代码、因此您需要修改代码中的值以匹配所需的值
    分辨率、视频格式等。此示例代码可用于从 Linux 配置 DSi8x 器件,并且 OMAP 主线 Linux 内核完全支持 DSI 接口,地址如下:

    git.kernel.org/.../dsi.c

    此致、
    I.K.