This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT8996:SN74LVT8996

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT8996

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682572/sn74lvt8996-sn74lvt8996

器件型号:SN74LVT8996

 

   SN74LVT8996的最高结温和 θjc μ V 是多少。

 

2.如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    此器件的绝对最大结温为150C。

    数据表中的 ICC 参数显示的最大电流为20mA。 假设所有其他输入偏置为 VCC 或接地。

    这是0.02 * 3.3 = 66mW。
    将其与 Theta Ja (最坏情况 PW 封装)的热指标一起使用88degre/Watt
    88*0.066=5.8度。

    这可能不是很保守、因为它不包括输出负载。 但是、它非常小、温升极小。
    如果在85c 的最高温度下运行、结温将仅为91c。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、

    我知道、假设电路板温度为85摄氏度、Tj 将为91摄氏度、但由于环境凉爽、我的工作条件比85摄氏度严苛、因此我需要知道 θ JC 或 Tcase 的最高温度。

    TI 是否有这些信息?

    主热源不是 SN74LVT8996、但我需要确保周围的热源不会杀死此组件。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    我可以请求生成新的标准热指标。
    这将在其他指标中添加 θ JC 和 psi JB。
    这些值可用于根据电路板或外壳温度估算结温。

    我将于今天上午提交请求。 的典型周转时间为1-2周。
    此致、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好消息。 建模团队能够快速生成指标。
    这里是值。
    PW 封装
    结果-Theta JA-High K:82.4
    Result-Theta JC, Top : 25.7.
    Result-Theta JB:38.1
    结果-psi JT:1.2
    结果-磅/平方英寸 JB:37.7


    DW 封装

    结果-Theta JA-High K:61.0
    Result-Theta jc,TOP:31.2
    Result-Theta JB:31.0
    结果-磅/平方英寸 JT:8.9
    结果-磅/平方英寸 JB:30.7

    这些将在下次更新时添加到数据表中。
    此致、
    涉水