This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:连接问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683752/sn65dphy440ss-connect-problem

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、团队成员

是否可以将传感器 CSI0连接到 DA1 (SN65DPHY440SS)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是 CSI0可以路由到 DA1。 如果您偏离默认路由、请确保时钟信号路由到 DAC。