This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:关于摄像头连接

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1, DS90UB933-Q1, DS90UB953-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679115/ds90ub960-q1-regarding-interfacing-of-cameras

器件型号:DS90UB960-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB933-Q1DS90UB953-Q1DS90UB913A-Q1

您好、先生、

DS90UB960-Q1的数据表  显示、我们最多可以连接 4个摄像头@2 MP。 如果我想连接2个摄像机@4 MP。 那么、这是可能的、还是不可能的?  这背后的计算是什么?

以及如何为此 解串器选择串行器、数据表 显示该串行器与 DS90UB953-Q1、DS90UB913A-Q1和 DS90UB933-Q1兼容。 比如、我想为 我们的自主车辆制作一个环视摄像头、那么在选择串行器和解串器时有哪些硬性要求。 这背后的主要因素和原因是什么?

此致、

严苛的服装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    苛刻、
    DS90UB960是一款解串器集线器、能够连接来自4个独立视频流的串行摄像头数据。 当与 DS90UB953串行器配合使用时、它可以支持以全高清1080p/2MP/60Hz 帧速率从成像器接收数据。 它不仅涉及 MP、还取决于 fps (每秒帧数)、分辨率等

    960还与913A、933等较旧的 FPD-Link III 串行器兼容、但具有基本功能-需要在原始模式下使用、而不是在 CSI-2模式下使用这些串行器。 您可以从960产品页面上的 TI 网站上申请最新960文档的副本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Palaniappan、

    我们必须在串行器和解串器集线器之间连接解串器

    如上图所示、它们在953和960之间连接954。  

    如果我要将4个摄像头与953串行器连接,那么我必须将其仅与解串器集线器连接,或者如果必须先与解串器连接,然后再与解串器集线器连接??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将960解串器集线器直接连接到53和摄像头。 上图不是连接图、而是对 FPD-Link ADAS 产品系列的简要概述、其中954仅显示为支持 CSI-2的解串器。
    如果您想了解有关960的更多信息、可以在 TI 网站上申请产品文档的副本。

    我们还在 TI 网站上提供了 FPD-Link 培训材料和视频模块、链接如下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还有一些问题、请帮我解决。
    如果将两个 CMOS 图像传感器连接到 ISP、则我们可以将 ISP 直接连接到串行器 DS90UB953-Q1?。

    此致、
    严苛的服装
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图像传感器连接到串行器、ISP 连接到解串器。
    您可以参阅数据表以了解应用信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、不像这样。 我想将两个 CMOS 图像传感器与 ISP 连接、然后将 ISP 连接到串行器、然后使用 FPD-III 链路串行器连接到解串器。
    是否可以实现这种类型的架构?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这可以正常工作。 ISP 可以将数据放入单独的虚拟通道中、以告知处理器哪些数据包属于哪个摄像头或图像传感器。