This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:如何在引脚搭接模式中配置 TUSB212

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683562/tusb212-how-to-configure-tusb212-in-pin-strap-mode

器件型号:TUSB212

尊敬的 E2E:

如何配置在引脚搭接模式下运行的 TUSB212?

将 SCL/CD 引脚连接至高电平或保持悬空正常或其他正确方法。

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    要在"引脚搭接"模式下运行 TUSB212、请使 SDA/SCL 悬空或被拉至低电平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    如果是、为什么7.4.3部分中的数据表提到在 CD 引脚置为高电平时启用信号补偿?

    BR、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    I2C 模式在复位后不久确定、此时 SCL/SDA 引脚必须悬空或处于低电平才能用于非 I2C 模式(< 2V、请参阅第6.5节 SDA、SCL 部分)。 在这个配置周期之后、如果器件处于非 I2C 模式、CD 引脚将被置为有效来指示一个 USB 连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的牛奶:

    剂量此消息仅意味着 CD 引脚在复位后是否可以检测到 I2C/NO I2C 模式? 当处于"无 I2C 模式"时、HS 速度将自动启用信号补偿?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I2C 配置仅在 SDA 和 SCL 被拉高时发生、并且仅在复位后的配置时间内启用。 默认情况下、在 I2C 和非 I2C 模式下、高速信号补偿将始终处于开启状态。 信号补偿设置可通过 EQ 引脚进行控制(请参阅 TUSB212数据表中的表3)。