This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:提高 ESD 性能

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683860/tusb320-improve-esd-performance

器件型号:TUSB320

尊敬的团队:

为了提高 ESD 性能、我的客户希望在 CC1和 CC2上添加0.1uF 去耦电容。  

这是否适用于 TUSB320设计?

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C 型规范限制了可连接到 CC 线路的去耦电容器的尺寸。 CC 线路上可以使用的最大去耦电容为600pF。