This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C387A:DS90C387A:如果 DS90C387AVJD 支持 JEIDA 标准,我将 DS90C387AVJD 用作转换器,8位 LCD 转 LVDS。

Guru**** 2546850 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682917/ds90c387a-ds90c387a-i-use-ds90c387avjd-as-the-conventer-8-bit-lcd-to-lvds-if-the-ds90c387avjd-support-jeida-standard

器件型号:DS90C387A
主题中讨论的其他器件:DS90C387

设计

 我们需要如下支持面板信息的 JEIDA 标准,非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们可以通过有关此主题的另一个开放主题来处理此问题: e2e.ti.com/.../681048
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个 e2e 还没有回答,请帮助检查 ds90c387是否支持图片中的 JEIDA 标准,非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew、
    DS90C387AVJD 是一款串行器/解串器、需要关注的是 PCLK 频率。 和 I/f 类型。 该发送器可转换的48位(双像素24位颜色)
    CMOS/TTL 数据和3个控制位流入8个 LVDS (低压差分信令)数据流。 最大双通道
    像素速率为112MHz、LVDS 数据线速率为784Mbps、总吞吐量为5.7Gbps (714兆字节/)
    秒)。
    从您的表中可以看到、DS90C387AVJD 可支持"分辨率"规格。 (1920x378x24位)、但您还需要检查系统中是否可以接受 DS90C387AVJD 输出 LVDS。

    此致、
    Steven