This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:当与913连接时、954无法获取 FPD-Link 锁定状态

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683300/ds90ub954-q1-954-can-not-get-fpd-link-lock-status-when-connecting-with-913

器件型号:DS90UB954-Q1

您好、先生、

我们使用 STP 电缆将954与913连接。

我们使用 RAW 模式、954从913串行器(高频模式)接收 RAW12数据。

我们的问题是无法获取 FPD-Link 锁定状态、也无法从954获取远程 i2c (913)状态。

附加的文件是 RX0/RX1的寄存器转储。

请帮助我们检查设置、并为我们提供如何解决此问题的建议。

谢谢。

e2e.ti.com/.../dump_2D00_rx0.txte2e.ti.com/.../dump_2D00_rx1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Benson:

    您知道您使用的电缆长度和类型吗?

    ____________________________________________________________________________________________

    有关 FPD-Link 串行器/解串器器件和系统的培训: training.ti.com/fpd-link-learning-center

    有关 IVI 或 ADAS FPD-Link 产品的更多信息: www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    Jonny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    锁定是否始终处于低电平? 通过状态如何?
    有关锁定和通过的信息、请参阅954数据表第7.4.7节。

    在 RAW12 HF 模式下、只有当与具有有效 PCLK 输入的串行器建立链路时、LOCK 引脚才为高电平。
    如果连接了串行器并且使用的内部振荡器建立了链路、则 LOCK 为低电平
    串行器。 因此、当使用此模式时、首选使用特定于端口的 LOCK_STS 寄存器(0x4D[0])、
    当连接到具有内部振荡器的串行器时、该值为高电平。 该 LOCK_STS 信号也可以输出到
    用于实时监控的 GPIO 引脚。 当特定端口的 LOCK_STS 为高电平时、可使用远程 I2C
    串行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benson、
    此外、请检查 UB954板中的 PoC 电路设计、请将相同的 PoC 网络设计与 UB913a 搭配使用、后者需要"FB + 4.7uH + 100uH"、此系统应用需要@1MHz/100MHz 的良好阻抗。 有关 POC 设计的详细信息、请参阅:有关 FPD-Link 串行器/解串器器件和系统的培训: training.ti.com/fpd-link-learning-center


    此致、
    Steven