This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:TL16C752B

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/679624/tl16c752d-tl16c752b

器件型号:TL16C752D

大家好

如果我们问 TL16C752B、您会介意吗?

我们知道应该使用 TL16C752D 而不是 TL16C752B。
(当然、我们建议客户 使用 TL16C752D。)
但是、我们对 TL16C752B 有一些疑问。


TL16C752B 是否有与以下 URL 相同的问题?
http://www.ti.com/lit/er/sllz058a/sllz058a.pdf
作为此问题的基础、我们的客户遇到了以下故障。
-Theleast 有效位被翻转。
 TL16C752B 具有以下勘误表。 不管怎么样、这与 客户的故障无关。  
http://www.ti.com/lit/er/sllz049/sllz049.pdf

如果您对此有了解、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirotaka-San、

    "TL16C752B 是否有与以下 URL 相同的问题?"

    据我所知,不 当进行 C 版本时、它是一个与 B 版本完全不同的设计、所以 B 不太可能看到与 C 相同的问题(尽管并非不可能)。

    "作为此问题的基础、我们的客户遇到了以下故障。
    -Theleast 显著位被翻转了。"

    -当您说该位被翻转时,您是说 LSB 始终翻转,还是说该位始终为0?

    "如果您对此有了解、您能告诉我们吗?"

    您能告诉我们有关客户设置的更多信息吗? (原理图很有用)

    在初始化器件时、它们会编程到我们的内部寄存器中什么? (触发限制、时钟分频、中断使能、LCR、等等...)

    出现此问题时、他们正在发送和接收哪些数据? (O 范围快照会有所帮助)

    该位被"翻转"的频率是多少? (是否可重复?)

    此 LSB 是否仅在发送/接收的第一个字节上发生、还是每次发生?

    他们是否尝试用 D 替换 B 以查看问题是否消失?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby San

    感谢 您的回复!

    -当您说该位被翻转时,您是说 LSB 始终翻转,还是说该位始终为0?
    ->我们正在检查它,我们将向您提供反馈。

    您能给我们提供有关客户设置的更多信息吗?(原理图会很有用)
    在初始化器件时、它们会编程到我们的内部寄存器中什么? (触发限制、时钟分频、中断使能、LCR、等等...)
    出现此问题时、他们正在发送和接收哪些数据? (O 范围快照会有所帮助)
    该位被"翻转"的频率是多少? (是否可重复?)
    此 LSB 是否仅在发送/接收的第一个字节上发生、还是每次发生?
    ->感谢您的建议,首先,我们想知道 与-C 版本相同的问题。
      我们 将收集 您提到的信息。

    他们是否尝试用 D 替换 B 以查看问题是否消失?
    -> 我们要求我们的客户 尝试更换它。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、您好!

    您是否有机会与客户核实此附加信息?

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大 SAN

    非常感谢您的帮助!
    现在、我们无法从客户那里获得更多信息。
    我们鼓励客户检查您提到的内容。
    如果我们有一些更新、我们将询问您。

    此致、

    大田松本