This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:输出问题

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681336/am26c31-output-issue

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26C32

大家好、

AM26C31的非对称差分输出存在问题。(例如 :可能是由于 Y 与输出有关、而 Z 与输出无关)

AM26C31应用只是向 AM26C32发送数据。

随附了 AM26C31的原理图。

你有什么建议吗?

终端390ohm 是否应该被移除?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    佐伊

    当总线断开时、器件是否仍有问题? 如果是、在移除390ohm 电阻器时该怎么办? 此外、390欧姆是否与总线线路的阻抗匹配?

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoe、

    您是否有机会了解 Lucas 的问题? 或者、此问题是否已得到解决? 您可能还需要验证连接是否正确、因为观察到一半差分信号的输出、而不是另一半差分信号的输出是不常见的。

    如果问题仍然存在、您能告诉我们 Z 线在没有输出时的状态吗? 它是跟踪 Y 输出、还是处于恒定电压电平(如果是、是哪个电压)?

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas 和 Max、

    感谢您的回复。
    讨论结束后、我们将尝试移除390欧姆电阻器、并等待终端客户的结果。
    如果有任何更新、我将通知您。
    谢谢!