请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB914A-Q1 [ DS90UB914A-Q1 ] 信号检测和锁定检测电路
您好!
您能否澄清电路或 分别检测到信号和锁定的点? 
在生产线上、客户发现摄像头图像损坏。 根据使用 DS90UB914A-Q1的系统日志、当发生此错误时、日志指示0x1C[0]= 0 (未锁定)和0x1C[1]= 1 (检测到输入)。 从该日志中、假设发生了锁定状态、即使出现了有效的输入信号。
Q1: 在输入级(信号 进入 CDR 块之前)是否检测到有效信号出现。
对吧?
Q2:同时检测 0x1C[0]= 0 (未锁定)和0x1C[1]= 1的情况是什么?
谢谢、
Ken