This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2213B:适用于 Windows 64位的 WINROM 或 OHCIROM

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682480/xio2213b-winrom-or-ohcirom-for-windows-64-bit

器件型号:XIO2213B

你(们)好,先生  

请帮助提供 Windows 64位的 WINROM

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我相信 WINROM 确实支持64位(不是64位的特殊版本)。 您是否尝试并发现了问题?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我将继续并关闭该线程。 如果您仍有问题、请告诉我。

    此致、
    相位