This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:TUSB215EVM 的 Apple ATS (附件测试系统)故障问题

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/681224/tusb215-apple-ats-accessory-test-system-failure-issue-with-tusb215evm

器件型号:TUSB215

您好 E2E 团队。  

这是来自 Avnet 的 Jonathan。  

我们的一位客户将 TUSB215应用于汽车放大器系统、以补偿传输通道中的信号损失。  

尽管如此、他们仍然无法通过 Apple ATS (附件测试系统)测试。  

请查看、然后告诉我问题的原因。  

谢谢。  

测试环境和 ATS 错误消息如下所示。

测试环境。  

- Apple ATS (附件测试系统)错误信息。  

- TUSB215 EQ 和升压设置。 (EQ = EQ2、升压=中值)

—眼图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、

    我们知道您的问题、并会尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jonathan、

    TUSB215的直流升压设置是什么? 对于正在运行的测试、设置可能过高。