This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3415:原理图审阅和一些问题

Guru**** 2961570 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3415

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683419/hd3ss3415-schematic-review-and-some-quesitons

器件型号:HD3SS3415

您好、Sirs、

我们希望使用 HD3SS3415替代 CBTL04083

请帮助再次确认我们的原理图:

e2e.ti.com/.../HD3SS3415.pdf

需要确认一些问题。

1. SATA GENIII 交流电容。 是0.01U、我们是否需要在端口 B 中添加交流电容器? 这意味着有交流电容器。 两侧均为0.01U

2.与端口 A 相同。如果切换到端口 A、我们是否需要添加交流电容?

当打开端口 A 时、将有其他 PCIe GEN III 切换到 M.2 M、如 QU5A/QU5B

 QU5B/QU5A 端口 B 仍需要添加0.22U 交流电容? M.2 TX 需要添加交流电容。?

谢谢!!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在原理图中保留相同的外部组件。  CBTL 和 HD3SS3415器  件具有相同的高速 I/O 电压范围。

    此致、

    Lee