This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:913之间具有低频模式的链路

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683297/ds90ub964-q1-link-between-913-with-low-frequency-mode

器件型号:DS90UB964-Q1

您好、香榭丽舍

我的客户已经使用 Raw12高频模式评估了913和946。

但从 EMI 和热性能的角度来看、他们计划更改为 Raw12低频模式。

我能否通过将 Raw12高频模式更改为 Raw12低频模式来确认功能是否有任何下降或问题?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我不确定您所指的降级程度、但 RAW12 HF 和 RAW12 LF 都是受支持的模式、使用这两种模式都没有问题。