This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32A:IBIS 模型

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31, AM26LV32E, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683350/am26ls32a-ibis-model

器件型号:AM26LS32A
主题中讨论的其他器件:AM26LS31AM26LV32EAM26LV31E

您好!

是否有人能帮助我获取适用于以下器件的 IBIS 模型?

CY54FCT273ATLMB

SNJ54BCT8373AFK

AM26LS32AMFKB

AM26LS31MFKB

此致、

Umamahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Umamahesh、

    遗憾的是、我们没有为 AM26LS32或 AM26LS31器件开发的 IBIS 模型。 可用的最接近的型号是 AM26LV32E (www.ti.com/.../sllm218) 和 AM26LV31E (www.ti.com/.../sllm074)。 这些器件是设计为通过3.3V 电源供电的较新器件、但它们仍然相似、因为它们符合 RS-422物理层要求。

    此致、
    最大