This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:集线器输入电源电流

Guru**** 2925700 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82740B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683602/tusb8020b-hub-input-supply-current

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件:TPS82740B

您好!  

200mA 降压转换器是否会为3.3V 电源提供足够的余量? 我计划使用 TPS82740B 模块。  

数据表中提到了3.3V 电源轨的标称输入电源电流为93mA (U0中的 USB3.0主机/1 SS 和1 HS 器件)、但并未说明最大最坏情况。  

谢谢、
Amyi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amy、

    200mA 降压转换器应为3.3V 电源轨提供足够的余量。