请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 主题中讨论的其他器件:TPS82740B
您好!
200mA 降压转换器是否会为3.3V 电源提供足够的余量? 我计划使用 TPS82740B 模块。
数据表中提到了3.3V 电源轨的标称输入电源电流为93mA (U0中的 USB3.0主机/1 SS 和1 HS 器件)、但并未说明最大最坏情况。
谢谢、
Amyi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.