This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 IIC 中继器的问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683273/question-about-iic-repeater

主题中讨论的其他器件:TCA9617BTCA9517

尊敬的 TI:

在 B/D 之间有一个单元使用大约3M 或更多 IIC 通信协议的电缆执行 EEPROM R/W、如下所示。

在 R/W 测试期间、由于读取失败或写入失败、我正在进行调试、但我尚未找到解决方案。
我想在 IIC 开关的背面和 EEPROM 的正面之间添加一个中继器
您能否推荐 TI 是否拥有合适的产品?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    您以多快的速度运行? 如果最大频率为400kHz、我建议使用 TCA9517、但如果是1MHz、我将使用 TCA9617b。 当您知道两侧都处于空闲状态后、应启用器件。

    我的建议是假设两个板之间的电容在400kHz 时不超过400pF、在1MHz 时不超过550pF。

    谢谢、

    -Bobby