This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 10BASE-T 与100BASE-T 电流消耗间的关系

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683209/10base-t-vs-100base-t-current-consumption

大家好、  

我的客户有一个关于10BASE-T 与100BASE-TX 电流消耗的快速问题。 她注意到10BaseT 在所有 PHY 上消耗的电流大于100BaseTX、她想知道原因是什么、这种行为应该是什么?

谢谢、
Jaime  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jaime、

    由于10BASE-T 和10BASE-te 上的输出驱动器摆幅要大得多、因此预计会出现这种情况。 10BASE-T 和10BASE-te 的电缆长度也要大得多。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Rob! 这很有帮助