This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP1414:关于 Trance 和 Cable 模式配置

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP1414

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682421/sn65lvcp1414-about-trance-and-cable-mode-configuration

器件型号:SN65LVCP1414

您好!

您能不能告诉我 SN65LVCP1414 Trance 和电缆模式配置。
引脚说明在  GPIO 模式中被描述为"EQ_MODE/ADD2:高= Trance mode"。
但是,Table1 控制设置说明被描述为“模式:0=Trance”。
哪一项是正确的?
请给我建议。



此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuke -San、

    我正在研究答案。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

     对于电缆、MODE = 1

    对于迹线、MODE = 0

    此致、
    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

    感谢您的支持。
    "引脚说明和表5"错误。
    我的理解是否正确?



    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、引脚说明表不正确。
    此致、
    Lee