This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:差分输入电压为0mV 时器件的行为

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683042/ds15ba101-behaviour-of-device-at-0mv-differential-input-voltage

器件型号:DS15BA101

您好!

如果差分输入电压为0mV、我想知道 DS15BA101输出的行为。

我的应用中缓冲器的输入是交流耦合的、然后在两个输入引脚之间连接100欧姆的情况下进行端接。

如果两个输入信号(在交流耦合之前)下拉至 GND、则差分输入电压将为零。

缓冲器的输出将如何在这种不知为何的无效输入电压下工作?

内部偏置电路是否会导致某个恒定输出状态、或者输出是否不可预测、因此会随机切换?

我´m 有一些信息和建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    具有0V 输入差分电压的 DS15BA101器件的输出未完全确定。  实际输出可能会振荡或具有某种半稳定的中间输出电平。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:

    感谢您的回答。

    是否建议设置此缓冲器以避免这种振荡或半稳定中间输出电平的可能性?
    某种"禁用"0V-输入信号我无法避免。 这个缓冲器 itselfs 没有禁用功能。

    由于交流耦合、是否有办法使输入电路与一些上拉或下拉电阻器失衡以获得稳定的输出电平?
    或者还有其他可能性吗?

    此致

    Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    输入被自偏置至大约2.1V。  除了100欧姆输入端接电阻器、在 IN+上添加一个2.2K 上拉电阻器、在 IN-上添加一个3.3K 下拉电阻器应该能够实现足够的偏移、以产生一个稳定的输出。  根据输入噪声级别的不同、您可能需要将值分别减小到1.2K 和2.2K。

    此致、

    Lee