This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:请求 TPS65983B 上电序列

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682087/tps65983b-asking-for-the-tps65983b-power-up-sequence

器件型号:TPS65983B

大家好、
TPS65983B 是否具有特定的电源序列?
有时、我的客户的应用程序 PD 控制无法具有 CC 切换波形。 CC 引脚 Keep 处于低电平。 因此、我们猜可能是加电序列无法正确地将 FW 从闪存中重新恢复。


BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SHH、

    因此没有特定的电源序列。 但您需要确保 TPS65983B 不会从某些其他电源域中的 I2C 电源轨反向供电。

    确保芯片始终仅由电源引脚供电、而不是由任何其他引脚供电。

    谢谢、

    Rahul