This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULQ2003A-Q1:ULQ2003ATDRG4Q1和 ULQ2003ATDRQ1之间的差异。

Guru**** 2598925 points
Other Parts Discussed in Thread: ULQ2003A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683104/ulq2003a-q1-the-difference-between-ulq2003atdrg4q1-and-ulq2003atdrq1

器件型号:ULQ2003A-Q1

大家好

我对 ULQ2003A-Q1的完整材料编号有一些疑问。 ULQ2003ATDRG4Q1和 ULQ2003ATDRQ1之间有何差异?如下表所示:

 两者之间的重量差异也非常大。 请指出差异、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    这两种器件的裸片、封装和规格是相同的。 两者之间的唯一区别是引线框、因此两个器件都可以互换使用。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alek

    感谢您的回复。

    有关引线框差异的更多详细信息,您可以与我们分享吗? 因为我们应该清楚地知道我们在项目中使用的内容。 谢谢!