This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:是否通过其他通道进行 PRBS 识别?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682589/ds110df410-prbs-recognition-from-other-channel

器件型号:DS110DF410

该四通道可以识别来自任何四通道之一的 PRBS 信号?

意味着通道1 TX 会生成 PRBS、而通道2或3或4 RX 可以从通道1检测 PRBS (如果支持环路)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kilhun:

    是的、DS110DF410输入可以识别另一个通道 PRBS 输出。

    PRBS 输出必须由同步输入信号产生。  请参阅 DS110DF410数据表第26页的第8.5.12节。

    使用自由运行的 VCO 开发的 PRBS 信号将无法被其他通道识别。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你们给出了清晰的答案!!!