This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:电流消耗

Guru**** 2969280 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683057/pca9306-current-consumption

器件型号:PCA9306

在我们要检查器件的最大功耗时、我们需要检查 PCA9306的电流消耗。 但数据表中仅提到连续通道电流(128mA)。 器件、Vref1或 Vref2由哪个电源供电?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源的电流消耗计算如下:

    实质上、您会发现电源电流为(Vcc2-Vcc1)/200k 欧姆。

    该 FET 上的电压只是大约0.7V 的阈值电压。

    通道上的最大功率将是 IOL (拉低时的电流)、该电流与 SDA/SCL 的1侧和2侧之间的 Ron 相乘。 Ron 通常较低、但在最坏的情况下、您可以使用20欧姆作为最大值。 当拉低1侧时、通过通道的电流将最差、因为通过器件的2侧电流将更大。 可以通过获取 Vref2/R_pullupside2来估算该电流。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了、非常感谢您的支持。