请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 尊敬的 TI:
我们有 Intel Sandybridge DT 平台使用 TI XIO2001 PCIe 转 PCI 桥、我们有 PCI 卡需要内存地址 D0000h 范围。 我看到存储器 D0000h 中的所有 FFh。
表4.19中添加了说明
只能设置内存地址位31:20、这意味着1MB 以下的所有内存无法传输到 PCI 桥?
以上是 XIO2001还是 PCIe 的限制?
谢谢你。
此致、
Ronald