This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C32AT:等效输入电路

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: DS26C32AT, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683151/ds26c32at-equivalent-input-circuit

器件型号:DS26C32AT
主题中讨论的其他器件: AM26C32

请为 DS26C32AT 提供等效输入电路-尤其是上拉和下拉等效电阻器值。 这是电源时序情况下进行泄漏评估的必要条件。

等效电路是否与 AM26C32相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    应用的电压范围是多少? 如果在-7V 至7V 范围内、则可以使用 AM26C32原理图、方法是将17k Ω 替换为6.8k Ω、将1.7k Ω 替换为0.68k Ω。 如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Hao