This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:具有 WindowsQualcomm 平台的 SN65DSI86 PSR 功能

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682745/sn65dsi86-sn65dsi86-psr-feature-with-qualcomm-windowsplatform

器件型号:SN65DSI86

大家好、整个团队

目前、我的客户(三星)正在使用 SN65DSI86开发一款采用 Qualcomm 平台的全新 Windows 平板电脑。

三星还提到 Qualcomm 收到消息 、由于时间问题、SN65DSI86无法支持 Qaulcomm 平台的 PSR。

有人知道这种背景吗?

如果您有在 SN65DSI86和 Qualcomm Windows 平台之间进行连接的任何经验、

您能告诉我下面的详细信息吗?

* 有关 SN65DSI86和 Qualcomm Windows 平台之间 PSR 时序问题的详细信息

*任何变通解决方案,以匹配 SN65DSI86和 Qualcomm Windows 平台之间 PSR 功能的时序。

请回顾一下、让我获得团队对此的建议。

谢谢、致以诚挚的问候

Yun 比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比利

    我们知道您的问题、并会尽快回复您。