This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:没有 HDMI 信号输入时、输出是什么?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/682280/ds16ev5110a-what-do-the-output-is-when-there-is-no-hdmi-signal-input

器件型号:DS16EV5110A

DS16EV5110A 用于 接收器中的 HDMI 信号增强芯片,因此没有 HDMI 信号输入时输出是什么?

输出与 HDMI 分频器芯片连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们知道您的问题、并会尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当器件没有输入时、DS16EV5110A 的输出将处于三态(悬空)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      输入悬空时是否有任何输出波形?  

    输出有一个负载(HDMI 分频器芯片)、不是悬空的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在连接负载的情况下、输出将在3.3V 和2.8V 之间浮动。