This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6111:TSU6111与 TSU6111A

Guru**** 2927540 points

Other Parts Discussed in Thread: TSU6111, TSU6111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/683166/tsu6111-tsu6111-vs-tsu6111a

器件型号:TSU6111

你(们)好,先生  

我是否可以知道 TSU6111和 TSU6111A 之间有何不同?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TSU6111的 ESD HBM 为2kV、而 TSU6111A 的 ESD HBM 为5kV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kai、

    TSU6111和 TSU6111A 具有类似的功能。 TSU6111A 具有不同的寄存器映射、额外的功能(支持 MHL)并且具有更好的 ESD 保护。